施耐德电气2021绿色能效全球创新案例挑战赛(Schneider Go Green 2021)全球学生竞赛

Bring your green ideas to life! #WhatsYourBoldIdea

Translate this page

中国区的报名已经结束。欢迎预报名参加我们下一期的活动。

预先注册

从5个门类中选择

能源普及

未来家居

未来工厂

未来电网

解码未来

能源普及

 
我们如何才能确保农村地区太阳能设备的可回收性?
 
到2030年要实现的17个联合国可持续发展目标中,有两个主要目标与这一挑战直接相关:
  • SDG7:确保所有人获得平价、可靠、可持续的现代化能源
  • SDG12:打造可持续的消费和生产模式
 
如果要按照2015年在巴黎签署的COP21目标,将全球变暖幅度限制在2°C以下,我们必须采用低碳发电来实现这一电气化过程。在这种情况下,可再生能源和可循环利用性起着决定性的作用。目前已经出现许多在最偏远地区用太阳能发电的解决方案。它们的关键组件完全相同,如太阳能电池板、储能解决方案、供电元件解决方案、低压设备、保护装置、线缆等。
 
但是,由于此类设备的寿命主要取决于电池和太阳能电池板等非常敏感的组件,因此迫切需要考虑第二寿命和回收价值链,从而减少碳排放,减少电子元件浪费并减少稀有金属的使用,同时维持或完善一个可行的商业模式。为应对这些挑战,我们需要通过创新改进部件的使用后可回收性,包括包装。
 
这些创意促使我们思考几个问题:
  • 我们需选择哪种生态系统才能建立这样的价值链?
  • 如何让部件在使用后拥有的第二寿命?
  • 它对商业、社会和环境有何影响?
  • 如何衡量和评估?
 
 
 
你有什么创想?
大胆畅想,以环境友好的可持续性方式推动能源的普及!

未来家居

 
施耐德电气致力于将智能家居改造为未来的可持续性家居。Wiser是我们基于物联网的产品系列,它不仅仅局限于使用智能小电器,而是将能源管理与家居自动化相结合,使我们的客户能设计和创造更加可持续、灵活、高效和个性化的居家环境。
 
但我们希望你们能够敢于颠覆!
 
随着太阳能等新能源的出现,以及电动汽车等新负载不断增加,我们如何在全新的电气化世界进一步成长和迈进?
Wiser如何为居民、房屋开发商和物业管理公司提供新的价值卓越体验
您将如何通过现代的数字化技术、软件和服务实现这一目标?
 

施耐德电气互联互通的智能家居生态系统的视频也许会赋予您灵感和启发:

 
大胆畅想,与我们共建未来的可持续发展家居!

未来工厂

 
在不久的将来,未来的工厂会是什么样子的?第四次工业革命正在如火如荼地进行,新技术也在刷新制造业格局,因此这个问题的答案仍是一个谜。
 
就像所有变革来临的时候,我们正处于一个充满变数的时代,创新浪潮正在冲击旧的系统、商业模式和整个行业,创造出全新的机遇和运营方式。尽管大多数机构都了解采用新技术的必要性,但迈出第一步却是一个严峻的挑战。
 
数字化转型不仅仅意味着更换系统和技术,它是一个长期的过程,需要人们改变思维方式,从而不仅在行业内部而且在整个供应链中创造一个更具协作性和可持续性的环境。
 
凭借自动化专家服务、一流的合作伙伴网络以及基于前沿技术的自动化硬件和软件产品组合,施耐德电气成为一个理想的战略合作伙伴,可以帮助工业客户和机器制造商圆满完成这一旅程。EcoStruxure Plant and Machine使工业设施和机器具有更高的互联互通性、智能性、灵活性和可持续性,从而极大地提高了生产效率、能源效率和资产生命周期。
 
我们如何用更少的能源和水等资源生产更多的产品?我们如何更好地规划资产维护才能延长其生命周期?是否可以用技术来留存即将退休的员工掌握的重要知识?自动化和技术如何帮助工厂人员更安全地工作?我们如何才能改变业务洞见中的工业原始数据?
 
请与我们共同应对这一激动人心的挑战,打造更智能、更环保的未来工厂!
 
你有什么创想?
 
了解我们如何帮助食品饮料公司优化从农场到餐桌的整个流程,使其增加盈利和可持续性:
 
 
 
大胆畅想,与我们一起推动未来的数字化转型!

未来电网

 

全球电力消耗显著增长,太阳能可能会成为第一大能源。这些可预见的变化促使电力公司不断寻求许多难题的答案。

应如何对处于新能源格局中心位置的电网进行现代化改造才能应对这些变化?旧有基础设施如何支持雄心勃勃的可持续发展目标 以及 增加本地产出能源比例 的趋势?这些改进措施如何应对恶劣天气事件和网络安全攻击带来的巨大风险?

施耐德电气为电网的整个生命周期提供了企业软件解决方案。凭借先进的技术和宏大的未来愿景,我们可以帮助公用事业公司实现电网流程的数字化、优化和自动化,建立一个可持续的未来。

前方任重而道远,我们非常乐于倾听你们的建议!

了解我们如何帮助意大利一家大型能源公司ENEL优化其电力网络:

 

大胆畅想,与我们一起推动未来的数字化转型!

解码未来

 

如今可再生能源和氢能的应用越来越多,而新冠疫情的到来使远程维护和运营成为一种必须。面对新的形势,未来的工业行业将以何种方式设计、规划和建设关键的资产和基础设施?

AVEVA和施耐德电气提供最先进的工具,可帮助团队设计和建造世界上最具创新性的化工厂、能源公司、电力公司、制造厂、采矿工厂和造船厂。但是,如果这些行业是由机器来远程操作和维护,而工作人员仅在人工智能的协助下总结洞见、提供支持和作出决策,那会是什么样的景象?企业需要采用哪些解决方案和技术创新才能有效运作,AVEVA可提供什么帮助?

现有的能源资产在未来需要转型为可再生能源和氢能的生产——我们如何才能帮助提升现有基础设施的可持续性并减少排放,同时仍能创造利润?
 
新技术的哪些应用可以改变下一代能源资产的设计、规划和建设?分享您的想法!